This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何处理未使用的输出通道

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1286764/lmk03318-how-to-deal-with-non-use-output-channel

器件型号:LMK03318

您好!

我正在使用 LMK03318为一个控制器生成多个交流耦合 LVDS 时钟。 目前、两个保留的时钟用处不大。 我应该以连续方式禁用这两个输出还是从这两个输出生成时钟? 哪一种方法更好?

如果它禁用了两个时钟、恐怕其他时钟信号会干扰布局上的残余布线、然后影响控制器、就很难评估控制器。 最好的方法是删除布线或将其绑定到接地。 但我现在无法更改布局。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu,

    可以禁用未使用的时钟以降低功耗、建议在未使用输出时使用。

    谢谢。

    卡德姆