This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:EEPROM 写入/读取问题

Guru**** 2929480 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1287822/cdce6214-eeprom-writing-reading-issue

器件型号:CDCE6214

尊敬的先生或女士:

我会联系以请求有关向 CDCE6214的 EEPROM 写入流程的指导和信息。 在最初尝试写入 EEPROM 后、我遇到了问题。 因此、每次读取操作都会返回一个空白值"0x0000"。 我可以在开始时读取/写入寄存器、没有遇到任何问题、但 EEPROM 写入过程中似乎出现了问题。 我一直采用数据表第34页中概述的方法、即 CDCE6214具有一个 PLL、四个差分输出、两个输入和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器。

除了寻求纠正 EEPROM 问题的指导外、我还观察到"具有一个 PLL、四个差分输出、两个输入和内部 EEPROM 的 CDCE6214超低功耗时钟发生器"数据表和"CDCE6214-Q1寄存器映射"之间的对应关系存在错误。 为了便于说明、我附上了一个屏幕截图。

对于 EEPROM 写入流程问题以及上述文档之间的差异、如果您能提供任何见解或指导、我将不胜感激。

 

此致、

马西莫·博利厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo,

    感谢您告知我们此问题-我已记录数据表问题、因此需要进行修订。

    鉴于您仍然可以通过 I2C 访问器件、您是否能够使用所需的值重新编程 EEPROM? 如果您以回退模式启动器件(HW_SW_CTRL 引脚悬空)、您是否仍看到读取操作仅返回0? 扫描 I2C 总线是否显示器件位于正确的 I2C 地址、而不是看到地址为0或7F?

    谢谢。

    卡德姆