Other Parts Discussed in Thread: TPL5110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5110 您好、我要求在断电后让摄像头保持活动状态20分钟。 这样它就可以完成上传数据。 它的功能必须类似于 RC 电路。 充电后、C 充电、MOSFET 打开。 断电时、C 放电、20分钟后 MOSFET 关闭。 但是、如果在 C 放电到足以关断 MOSFET 之前重新上电、则 MOSFET 将保持导通状态、直到下次切断电源并且20分钟计时器恢复运行。 我希望使用 TPL5110、但我正在努力弄清楚"包含内容"如何起作用、而不会 有 MOSFET 掉电的风险、即使只是简单地说。 我打算订购一些样片来尝试、但在注册样片计划后、却无法获得样片。 TPL5110可以实现我想要的功能吗?