This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:操作系统 CAN't 访问 RTC bq32000

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1287851/bq32000-os-can-t-access-rtc-bq32000

器件型号:BQ32000

大家好、

将 RTC 芯片更改为 BQ32000DR 时会出现问题:

我使用  内核中的驱动程序 rtc-bq32k.c、并且 sysnode 可被成功创建。另外 我们还可以使用 I2C 工具读取值。

但是  dmesg 中出现以下错误:

 

无法使用"hwclock "命令来访问 RTC bq32k。您可以为这个问题提供支持吗?

 

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    遗憾的是、该软件不是在我们的团队中开发的、我们无法提供支持。