This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:独立于 Vcc5_dig、Vcc1_VCO 和 Vcc6_PLL

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1288020/lmk04828-independence-of-vcc5_dig-and-vcc1_vco-and-vcc6_pll

器件型号:LMK04828

Vcc5_dig 输入电压是否可以完全独立于其他"低串扰"电源引脚 Vcc1_VCO 和 Vcc6_PLL1运行?  我们对使用1.8V SPI 接口感兴趣、因为我们的 FPGA 具有更多可用的 IO 引脚。  我只是想确认、 这些 Vcc 引脚之间没有其他依赖关系(如果它们已适当去耦)、因为在大多数评估板原理图中、它们往往以相同电势进行连接。  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04828上的每个电源引脚都必须连接到3.3V。 这不是可选的。

    所有 LMK04828数字输入均接受1.8V I/O、因此您的1.8V SPI 仍可工作。 您甚至可以获得回读功能、只要 LMK04828 SPI 输出引脚配置为开漏输出并 使用1.8V I/O 电源上拉-请参阅寄存器映射中的 SDIO_RDBK_TYPE、PLL1_LD_TYPE、PLL2_LD_TYPE 等字段。