请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 Vcc5_dig 输入电压是否可以完全独立于其他"低串扰"电源引脚 Vcc1_VCO 和 Vcc6_PLL1运行? 我们对使用1.8V SPI 接口感兴趣、因为我们的 FPGA 具有更多可用的 IO 引脚。 我只是想确认、 这些 Vcc 引脚之间没有其他依赖关系(如果它们已适当去耦)、因为在大多数评估板原理图中、它们往往以相同电势进行连接。 谢谢你。