This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1204:生产与初始版本之间的差异:

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1287460/lmx1204-difference-between-production-and-preliminary-virsion

器件型号:LMX1204

我有一个使用 LMX1204芯片的定制电路板设计、如果我查看芯片、它具有 P 作为后置修复(LMX2594P)、因此我假设它是 LMX1204的初始版本。 我使用了 TicsPro Ver1.7.2、它成功地对器件进行了编程。 在较新的电路板上无法对芯片进行编程、发现该芯片没有 P 作为后缀、因此我假设是量产版本。 现在我使用 TicsPro 版本1.7.5.15对生产版本的芯片进行编程、但由于某种原因、它从未提供输出。 以下是问题:

1 -我是否使用了应该使用的正确版本的 TicsPro?

2 -除了寄存器映射、初始芯片和生产芯片之间是否存在任何其他修改?

3 -我已经验证了 LMX1204芯片的输入时钟信号和电源、它们都正常。 我还应该寻找什么?

4 -  LMX1204P (初步)振荡是否存在任何已知问题?

谢谢。

谢赫扎德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)最新版本的 TICS Pro 应与标有"LMX1204"的器件一起使用。 如果前缀 P ("PLMX1204")、则这可能是具有不同寄存器映射的预量产样片; 需要较旧版本的器件配置文件、如果需要、我可以将其作为最新版本的 TICS Pro 通过 E2E 的分立配置文件提供。 我稍微担心您描述的器件带有 后缀 P、因为我无法从我们的初始原型中识别这一点。。。 您能否确认您看到  缀 P 而不是前缀 P

    2) 2)预发布器件和最终器件之间有一些修复:

    • 校正了缓冲模式下的3dB 相位噪声降级
    • 缓冲模式不再具有高频振荡杂散-根本原因已消除
    • 乘法器具有3.2GHz 至6.4GHz 的完整频率范围
    • 在 SYSREF 输出中解决了一些共模电压和电流问题
    • 乘法器比率为1 + CLK_MULT 值、而不仅仅是 CLK_MULT 值
    • 寄存器映射会整批移位、因此之前的寄存器配置实际上与当前寄存器映射不兼容

    3) 3)您是否尝试在新版本的 TICS Pro 中使用 TICS Pro 1.7.2中的旧.TCS 文件? 由于该文件现在不兼容、因此需要通过特殊处理来使用正确的寄存器设置更新该文件中的配置。 您能否上传您当前正在使用的 TCS 文件供 TI 查看、并明确指出我们要查看的软件版本是哪个版本?

    4)预量产 LMX1204明确存在输入缓冲器振荡问题、这会在缓冲模式输入上放置随机高频杂散。 最终器件更正了此缺陷、如对(2)的答复所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答:
    1 -这个芯片有前缀 P、我刚刚确认了、所以您是对的。

    3 -我对具有前缀 P 的芯片使用 TicsPro Ver 1.7.2、  对没有前缀 P 的芯片使用 TicPro Ver 1.7.5.15。请查看 LMX1204和 PLMX1204的附加文件、其中文件名中提到了 TicPro 版本。  

    2 & 4 -感谢您对振荡问题的澄清。

    期待听到后面的声音。

    谢谢!

    谢扎德

    e2e.ti.com/.../PLMX1204_5F00_ver1p7p2p00.tcs

    e2e.ti.com/.../LMX1204_5F00_ver1p7p5p15.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在实验室中测试了您的配置。  我们有一个 P 版芯片、您的1.7.2版文件使用了该器件。

    我们还有一个量产芯片板、您的默认文件不起作用、但我们可以将其设置为除以4。

    TicsPro 版本1.7.5.15文件中的设置似乎存在一些问题,但我们需要更多的时间来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还使用 GUI 设置了一个 TICSPRO 文件、使其与您的现有文件相匹配。  它起作用了。  因此、这些寄存器中可能需要进行编程、但设置为1和0 (未披露的工程位)的其中一个已关闭。  在任何一种情况下、都可以尝试使用这个文件进行比较、因为这在我的设置中有效、而您的另一个文件不有效。

    e2e.ti.com/.../WorkingLMX1204.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我感谢就这一问题提供的迅速援助。 附加的文件非常适合我、允许我根据需要调整分频器值、 现在它们可以按预期正常工作。

    我目前正在使用 LMX1204在我们的定制电路板上为 JESD204C 链路生成时钟。 我有两个版本的此类电路板、唯一的区别是分别采用了 PLMX1204或 LMX1204元件。 JESD204C 功能在采用 PLMX1204的电路板上平稳运行。 但是、我们在配备 LMX1204的电路板上遇到一些困难。 我已经从配置文件中删除了所有时钟延迟、将所有延迟设置为零。 我怀疑 LMX1204在 sysref 和时钟之间可能表现出不同的相位关系、这可能也是导致了该问题的原因。

    如果您可以就此问题提供任何指导或见解、尤其是考虑到唯一的差异是 LMX1204器件、我非常感谢。 我真诚地感谢您提供的帮助。

    谢谢。
    谢扎德