This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:频率设置、变化和锁定检测时序查询

Guru**** 2673955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1288594/lmx2491-frequency-setting-variation-and-lock-detect-timing-enquiry

器件型号:LMX2491

大家好、

我的客户正在 使用 通用时钟提供的两个此类 PLL、请参阅下面的查询:

1.电荷泵的输出功率是否与相同的频率设置相同?

2. Cp 的变化是预期的?

3.另外两个 PLL 之间的锁定检测时间在连接公共时钟的不同 PLL 上是否相同?

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    两个 CP 将 在触发信号来自共享基准时钟的同时开启(假设两个 LMX 器件的输入路径设置相同)。 但是、 导通持续时间可能不同、因为该持续时间与输入路径和反馈路径(来自 VCO)之间的相位误差成正比。 此外、CP 是电流源、每个器件之间会有轻微的差异。  

    锁定检测响应时间可能不需要完全相同。 在 DLD 电路中有用于通过和错误计数的计数器。 当然、这些计数器不会在各个器件之间同步、因此我们无法确保所有 LD 都将同时响应。