This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:8输出时钟缓冲器

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1289213/cdcdb800-8-output-clock-buffer

器件型号:CDCDB800

您好!

在我们的设计中、x16通道 PCIe 在端点被分成4x4通道端口、因此我们需要一个时钟缓冲器。

我选择了 CDCDB800 ,因为每个 x4都应该支持双端口功能,因此 x16通道到4x4,将作为8x2通道工作,因此需要8 REFCLK。

我们能否简单地将 REFCLK_IN 从 x16通道 PCIe 插槽(根目录)连接到 CDCDB800的输入引脚?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha:

    我们可以简单地从 x16通道 PCIe 插槽(root)将 REFCLK_IN 连接到 CDCDB800的输入引脚吗?

    为了澄清这个句子/问题、您可以将 PCIe CLK 反馈到 CDCB800中、CDCB800将输出该 REFCLK 的8个副本。  

    关于其余有关 x16通道和可实现的不同分离的原因、您能否创建/附加一个方框图、演示此时钟树/不同选项。 我对 BTI 感到困惑、因为这是您的具体意思、以及所需的时钟/通道数量等。 谢谢!

    此致!

    安德烈亚