This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820EVM 奇怪行为

Guru**** 2504715 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1277559/lmx2820evm-lmx2820evm-strange-behavior

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820

您好! 我开始使用 LMX2820EVM、遇到奇怪的行为。 我使用了默认设置(3.3V 直流电源、OSCINP 端口上的100MHz (0dBm 功率等级)振荡器)、并根据手册组装电路板。 电路板上电后、我发现合成频率约为5.5GHz、不稳定。 根据手册、默认配置中的频率应为6GHz。 此外、输出频率不依赖于分频器系数。 我更改了 N 分频器值、但频率保持不变、接近5.5GHz。 TICS PRO 软件可以更改输出功率电平、打开和关闭电路板、但无法控制输出信号频率值。 您能说明一下原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否遵循了上电初始化序列? 有关详细信息、请参阅数据表第8.3节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢! 是的、我遵循了初始化序列。

    我无法确定参考振荡器(OSCin)所需的频率稳定性是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    仅需确保您已按如下所示设置电路板。

    您已选择 EVM 默认模式。

    然后写入所有寄存器。

    如果它没有锁定到6GHz、我不会有任何想法。 您是否可以将 OSCin 功率增加到10dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我尝试过,但没有改变。 可能是因为芯片发生故障吗?

    频率仍然不是6GHz。 以及在我执行下电上电之后、频率发生变化。 绿色标记是初始频率、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我看到您的 LD LED 亮起、请确认您已将 LD_TYPE 设置为"连续"。

    现在进行寄存器读回并从 rb_LD 检查锁定状态、它是否也说锁定?

    然后检查 Vtune 电压是否约为1.3V。

    如果打开 LD LED、rb_LD = LOCK 且 VTUNE = 1.3V、我确定器件确实已锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您的帮助!

    你给我发的指示。

    读取原始寄存器菜单中的所有寄存器后、锁定检测状态为未锁定

     

    Vtune = 0.282V

    按下"Register Readback"按钮后、接收到以下信息

    在输出端仍观察不到设定频率。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否提供分辨率更高的图片? 我看不到详细情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我真的很抱歉。 这些是屏幕。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    回读信息不正确、甚至没有 VCO_SEL 值。

    下面是我使用 EVM 默认配置获得的回读值。   

     您将获得 VCO1、因为 VCO 为6GHz。  您应该得到相似的 DACISET 和 CAPCTRL 值。

    Current 为500mA

    输入为100MHz 10dBm。

    我不知道您的板会发生什么情况。 再试一次、如果仍然出现故障、我假设您的主板有缺陷、您可以请求更换。

    1.关闭 TICS Pro (如果您已将其打开)

    2.运行 TICS Pro

    3.选择 LMX2820

    4.选择 EVM 默认配置

    VCC 为 EVM 上电

    6.为 EVM 提供100MHz 10dBm 时钟

    7. Ctrl+L 对所有寄存器进行编程

    8.锁定检测指示灯应亮起。 电流为 arpox。 500mA。 输出应为6GHz。

    9.单击"Register Readback (寄存器回读)"按钮、

    应该显示已锁定 VCO1。 DACISET 和 CAPCTRL 应分别约为246和75。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    VCC 为 EVM 加电(0.22A、3.29V)、为 EVM 提供100MHz 10dBm 时钟、CTRL+L 对所有寄存器1进行编程

     生成频率约为5.5GHz、不稳定、锁定检测 LED 为绿色

     按下"Register Readback"按钮后、我得到了以下值

     

    这是否意味着电路板存在工厂缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    有趣。 LED 亮起、寄存器回读表明它已锁定、但输出频率错误。

     您的频谱分析仪和信号发生器是否共用同一个10MHz 参考?

    Vtune 电压是多少?

    读回 DACISET 有点高、您可以强制它达到250吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    这是 VTune - 0.32V

    VTune

    强制使用 DACISet

    DACISET

    有趣的裸片温度

    我不知道该怎么做。 您认为我应该将其发送回经销商进行验证/更换吗?

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请进行简单的目视检查、查看是否存在明显的焊接问题。 如果没有什么问题、我建议要求更换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您的帮助!