This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214Q1TM:同时有多个输出的不同输出频率。

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214Q1TM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1289297/cdce6214q1tm-different-output-frequency-from-multiple-output-simultaneously

器件型号:CDCE6214Q1TM
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

您好!

我正在使用一个基于 Xilinx FPGA 的电路板、该电路板具有 SFP (光纤通信)和 PCIe 第4代等主要接口。 以下是针对接口的时钟要求。

  1. 156.25MHz -用于 SFP 协议
  2. 100MHz -适用于 PCIe 第4代
  3. 125MHz -适用于 PCIe 第4代

输入频率- 100Mhz、来自 PCIe 连接器

我计划使用 CDCE6214Q1TM 来生成上述时钟。 下面是供您参考的图像。 该工具还提供了其他很少的解决方案、我附上了 pdf 以供您参考。

根据设计规格、只有可使用控制引脚控制而不使用任何串行编程接口时、我才能使用此 IC (或类似的 IC)。

因此、请您确认是否仅使用控制引脚而不使用任何串行编程来确定输入和输出配置。

我是否可以对单个输出及其输出频率进行控制。

我可以从不同的输出同时生成不同的输出频率吗? 只使用可编程引脚、而不是串行通信?

下面附上了可以通过使用不同 IC 实现的仿真结果。

请验证并告诉我这是否是进一步推进的正确方法。

抖动规格-  

100M 和125MHz PCIe 时钟- 0.5ps RMS

此致

克里希纳·库马尔

e2e.ti.com/.../3_5F00_OP_5F00_100_5F00_156_5F00_125_5F00_12results.pdfe2e.ti.com/.../CDCE6214_2D00_Q1_5F00_100_5F00_156_5F00_125.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    需要针对所需配置对器件的 EEPROM 进行编程、同时应在评估模块上进行测试。 对 EEPROM 进行编程后、可以将器件填充到系统中、并且可以通过使用 GPIO 引脚单独启用或禁用输出。 频率不能以这种方式改变。 可以通过 EEPROM 针对不同的频率配置不同的输出。