This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:如何配置 PRIREF 输入8kHz、OUT7 24.576MHz 并使用 ZDM

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1289127/lmk05318b-how-to-configure-priref-input-8khz-out7-24-576mhz-and-use-zdm

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件:LMK5C33216

大家好!

在 TICS Pro (v1.7.5.0)中、 配置 PRIREF 输入8kHz、OUT7 24.576MHz、然后计算频率规划、output7始终源自 APPL2。

1.can 这满足 ZDM 要求? (OUT7时钟必须来自 DPLL 和 APLL1 VCO 域(fVCO1)。)

是否存在 从 APPL1导出 OUTPUT7的方法、以满足我们的频率要求(24.576MHz)。

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于24.576 MHz 来自 APLL2、因此无法满足该 ZDM 要求。  

    如果您正在寻找输出同步/相位对齐、我们提供了同步功能、允许 APLL2时钟在+/-1 VCO1周期内对齐。

    对于24.576 MHz 的零延迟模式、我们有 LMK5C33216可支持该功能。

    另请注意、LMK05318B 提供的 ZDM 并非真正的 ZDM -它是开环同步。  因此、对于1Hz/1PPS 等低频率是合适的;然而、增大 OUT7频率会增加偏差。

    此致、

    珍妮弗