This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:cdce6214-Q1

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1282169/cdce6214-q1-cdce6214-q1

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

我尝试了用 C 手动编程、并按照数据表中的标准编程顺序使用 I2C 对 CDCE6214进行编程、但看到 CRC 未成功更新为"R10":nvmscrc。

我尝试使用 TICS Pro v1.7.5.7通过两种方法进行编程:"直接 EEPROM 访问"和"寄存器内容传输"、但我看到 CRC 也没有成功更新到"R10"。

这是我要发送至 burne2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_dp_5F00_good.txt 的寄存器映射

以下是刻录过程:

  1. 在"原始寄存器"工具页面中:
    1. 点击"Import Register Map"以加载上述文件、确认所有寄存器与上述文件相同。
    2. 点击"Write All Registers"
  2. 在"EEPROM"工具页面中:
    1. 选择"page1"(I 已确认 HW_SW_SEL 引脚= 1、REF_SEL 引脚= 1)
    2. 勾选"update_crc"
    3. 点击"Register to EEPROM"按钮

最后、我查看了"原始寄存器"工具页面:R14 = R9 = 0xA95B,但 R10 = 0xE20F。 我预计 R10应与 R9相同。 因此、我检查了 R7 = 0xC2D、Bit5 (CRC 错误)= 1、这意味着发生 CRC 错误!

我再次从2.a 尝试上述序列到2.c、然后检查 R10=0xA95B、它更新了!

我的问题是:

  1. 为什么 R10在我的第一次刻录时未更新为0xA95B?
  2. 为什么 R10在我的第二次燃烧时正确更新,特别是我应该重复表2.a 至2.c,而不是1.a 至2.c(我尝试从1.a 至2.c,但它再次失败! 当我尝试2.a 时、它碰巧是成功的)?
  3. 如果我用 C 语言编写自己的程序序列、我应该使用以下序列吗?
    1. 加载文件和写入寄存器
    2. 解锁
    3. 触发更新 CRC
    4. 触发提交到 EEPROM
    5. 将0x3F 写入 wr_addr、将 CRC 从 R9写入 wr_data  
    6. 比较器 R9=R10
      1. 如果不是:从 c.到 f 重复该过程,直至 R9=10。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    执行这些步骤后、执行下电上电。 完成此操作后、读回所有寄存器。 这些寄存器是否仍然与编程之前相同、或者这些值是否经过更新? 是否更新了 CRC 结果?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kadeem:

    我在首次烧写实验后尝试重启 CDCE6214。 然后、我看到 R10已成功更新! 这是一个很好的试验,但它可能不能解决我的问题。

    实际上、如果可能有其他解决方案、我们不希望在刻录 CDCE6214时进行下电上电。

    我希望在烧写流程后通过检查 R10=R9来检查 R10是否已使用 R9 CRC 值成功更新。 但现在、我知道在下电上电后 R10=R9。 因此我的问题是、如果我已经检查所有 RW 位是否与我烧录的数据相等、那么在将 CRC 写入 EEPROM 后是否可以跳过校验 R10=R9? 虽然在 CDCE6214正常工作的条件下 CRC 写入流程碰巧失败时、CRC 错误状态可能会出现、但这不会影响 CDCE6214的功能。

    我的意思是 CRC 应该 可以在下电上电后更新寄存器中的值。 CRC 写入流程失败(例如 I2C 链路损坏)可能很低、这会在下电上电后导致 CRC 更新失败、从而在我们的产品正常工作时总是引发 CRC 错误。 但实际上、我们的产品中不会使用 CRC 状态、尽管有 CRC 错误位、但 CDCE6214可以正常工作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    CRC 是在器件启动时计算的、因此需要下电上电:请参阅以下内容:

    可以通过向 UPDATE_CRC 位 R3[12]写入"1"来触发实时 CRC 重新计算。  

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem:

    您突出显示的句子是否意味着 R10值是在启动期间计算的? 我认为它指的是 nvmlcrc,而不是 nvmscrc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    存储的 CRC (nvmscrc)在器件 EEPROM 编程结束时保存。 启动时 会计算实时 CRC (nvmlcrc)并将其与存储的 CRC 进行比较。

    如果在这两个 CRC 不匹配的情况下启动时出现问题、则 NVMCRCERR (R7 [5])将为"1"。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem:

    但为什么我们需要一个粉末循环来检查 R10成功更新?  在执行 CRC 烧写流程后、它应等于 R14和 R9、并且我们希望在执行粉末循环之前直接检查 R10。 但测试结果显示、即使我们使用 TICS Pro 工具、在粉末循环之前也无法更新 R10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EEPROM 刻录之前、R9 (实时 CRC)为0x3303:

    EEPROM 刻录后、R9为0xD848:

    不 需要下电上电、向 UPDATE_CRC 位发出"1"将更新值:

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kadeem:

    我们来回顾 CRC 校验流程:

    1. 启动时、如果 R9 (实时 CRC)不等于 EEPROM 中的 CRC 存储、则会引发 CDCE6214 R7位5 CRC 错误。
      1. 我的理解是 R10会反射到存储在 EEPROM 中的 CRC、也就是 NVMSCRC

    因此、如果我们要刻录 CDCE6214、我们应检查 R9:Live CRC 是否已成功更新为 EEPROM。 这意味着我们需要检查 R10是否等于 R9。 如果在我们烧写后 R10不等于 R9、这意味着我们不确定 NVMSCRC 是否已成功更新。  

    因此我的问题是、如果我们需要一个粉末循环来确认 R10是否等于 R9、这会给我们带来很多麻烦。 如果我们不执行粉末循环、则无法确保 R10成功更新。 那么我们该怎么做呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    启动时、 通过计算 EEPROM 字节0至62的 CRC 来生成 R9 (实时 CRC)的值。 R10 (存储的 CRC)的值从 EEPROM 的字节63加载。 如果这些不匹配、则 NVMCRCERR 位(R7 [5])被设置为"1"。

    烧录 EEPROM 后、可设置 UPDATE_CRC  位(R3[12])以触发实时 CRC 的重新计算  不带 要求下电上电。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem:

    您的意思是、如果我们通过设置该位来执行 UPDATE_CRC、以触发实时 CRC 的重新计算、则 TI 会确认实时 CRC 将成功更新为 EEPROM? 通过测试、我们在执行重新计算后没有看到 R10立即更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    在我现在放在工作台上的部分、如果我在 UPDATE_CRC 设置为"1"后读取 nvmlcrc、我得到的值为41350。 如果我对 EEPROM 进行重新编程、在不进行下电上电的情况下、仅再次更新 CRC、我会看到7677。 如果我下电上电并将 UPDATE_CRC 设置为"1"、仍能获得7677。

    如上所示、更新 CRC 不需要执行下电上电。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kakeem K ö:

    41350是要编程为 EEPROM 还是7677的新 CRC? 我没有明白您的观点。 您可以尝试以下序列吗:

    1. 为 EEPROM 准备初始规范:执行更新 CRC、请勿刷新 EEPROM、读取 R10并确认 R10与 R9相同。(若要确认计算出的所有数据 CRC 已成功存储在 EEPROM 中、R10表示它)
    2. 更改某些寄存器、更新 CRC、执行 EEPROM 编程。
    3. 读取 R9和 R10、您将看到 R9是不等于 R10 (旧值)的新 CRC 值
    4. 执行1或2个粉末循环,读取 R10在每个粉末循环后,您将看到 R10在第1个或第2个粉末循环更新

    您可以 尝试该序列吗? 我一直会在步骤3中进行说明。 R10需要下电上电才能通过该实验更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    我明天会有剩下的结果。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    初始上电时, nvmscrc 和 nvmlcrc 都读取为0。

     将 update_crc 设置为"1"后, nvmscrc 和 nvmlcrc  均读为7677。

    我将 R43从81更改为80。   将 update_crc 设置为"1"后, nvmscrc 和 nvmlcrc 均读为7677。 这是合理的、因为 EEPROM 尚未更改。 我通过 TiCS Pro 按钮对 EEPROM 进行编程、且 nvlscrc 为 14660 、但 nvmscrc 为7677、而 nvmcrcerr 为"1"。

    下电上电、并读取所有寄存器- nvmscrc 和 nvmlcrc 的读数均为0。 我将 UPDATE_CRC 设置为"1"、nvmscrc 和 nvmlcrc 的读数均为14660。


    现在、对于第二个测试、我添加了在读取 R9和 R10之后、在进行下电上电之前更新 CRC 的步骤。

     将 UPDATE_CRC 设置为"1"后、 nvmscrc 和 nvmlcrc  均读取为14660。

    我将 R43更改为40。   将 UPDATE_CRC 设置为"1"后、 nvmscrc 和 nvmlcrc 均读取为14660。 这是合理的、因为 EEPROM 尚未更改。 我通过 TICS Pro 按钮对 EEPROM 进行编程、 nvmlcrc 为50293、但 nvmscrc 为14660、而 nvmcrcerr 为"1"。

     将 update_crc 设置为"1"后, nvmscrc 和 nvmlcrc 均读为50293,且 nvmcrcerr 为"0"。

    下电上电、并读取所有寄存器- nvmscrc 和 nvmlcrc 的读数均为0。 我将 UPDATE_CRC 设置为"1"、 nvmscrc 和 nvmlcrc 的读数均为50293。

    如第二个测试所示、如果通过将 UPDATE_CRC 设置为"1"来重新计算 CRC、则可以在 nvmlcrc 和 nvmscrc 字段匹配中看到更新的 CRC 值、而无需重新启动电源。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kadeem:

    在您的第一个实验中、这就是我们遇到的执行 UPDATE_crr 会导致 NVMLSCRC 被更新但 NVMSCRC 仍保留旧值、即使我们和您都执行了程序 EEPROM 操作、您仍能获得 NVMLCRC=14660但 NVMSCR=7677。 这是关键问题。 我们无法确定 NVMSCRC 是否在没有任何粉末循环的情况下成功更新。

    在第二次测试中、您是指我们需要第二次 CRC 更新步骤而不是下电上电来更新 NVMSCRC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    正确。 通过第二次 CRC 更新、您可以看到值已正确更新。

    谢谢。

    卡德姆