This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318的问题

Guru**** 2929020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1290300/lmk03318-questions-of-lmk03318

器件型号:LMK03318

尊敬的团队:

您建议的 LVPECL 摆幅规格为500~1000mV。 我们有一个 IC、其规格为0.4~0.9V、此输出摆幅是否可调?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    该摆幅包括部件的所有输出频率。 实际摆幅取决于频率。

    由于输出需要交流耦合、因此改用 AC-CML 输出可能更适合您的应用:

    谢谢。

    卡德姆