This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:为何 TLC555 CONT 电容器会导致输出分段处于非稳态运行状态

Guru**** 2973570 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1289888/tlc555-why-tlc555-cont-capacitor-will-cause-the-output-segmentation-in-astable-operation

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件: UCC27624

大家好!

我有关于 TLC555的一些输出问题。

客户使用 TLC555的输出作为 UCC27624的输入。 TLC555与数据表一样以非稳态运行。

但 TLC555的输出波形存在多处分割。 这种情况发生在客户的实验室中。

TLC555输出方波一段时间、但输出突然变为低电压。

大约1ms 后、输出再次变为正方形。 这次,方形输出持续了更多的时间,但仍然下降到一个低电压。

这发生了三到四次、输出最终变为方波、并且不再下降。 每次它成为方波时、持续时间都将比上次时间长。

 

我们发现原因是续电容器。

如果我们将0.01uF 电容器连接至 CONT、则没有分段。 但当我们使用4.7uF 电容器来继续时、将出现分段。

 

为什么会发生这种情况?

 

这是原理图和示波器图片。 顺便说一下、我自己绘制原理图、客户原理图中的 RL 应该是 UCC27624器件。  

OUT 表示 TLC555的输出端口、2-6表示 RES 和 TRIG 端口(因为它们连接在一起)

如果我们放大这张图片、它将像这样:

紫线为2-6、它表示三角波形、绿线表示输出、即方波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、震、  

    CONT 引脚连接至比较器的输入、如下面的简化版原理图所示。 我们建议添加一个0.01uF 的电容器。 添加一个大电容器会产生一个 RC 时间常数、需要很长的时间才能完全充电。 由于 RC 时间常量、阈值比较器的跳闸点会随着时间的推移而变化、从而产生不可预知的结果。

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     

    我对比较器的跳闸点仍然感到困惑。

     

    我知道、使用更大的 CONT 电容器时、 将会更大。 比较器的跳闸点也将发生变化。

    但我认为它会产生占空比时间、但不会产生零电压区域。

    就像我的仿真一样、上面的图形是输出方形、下面的图形是 TRIG-THRES 波形。 红色线是 CONT 的电压。

     

     

    开始时没有输出信号。 电容器充电后、器件开始输出方形、但占空比异常。

    当 CONT 电容器充电至适当的值时、占空比变为适当的值。

     

    我的仿真中没有零电压区。 但客户示波器中存在零电压分段。

    为什么 TRIG-THRES 的电压会下降到零? 是否意味着 C5放电? 但为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道续电容器越 大,续电容器越大。 比较器的跳闸点也将更改。

    我没有想到这个公式、结果应该是 T=RC。 对于较大的 CONT 电容器、充电时间 T 将更长。