This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:观察到的杂散

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1290719/lmx2595-spurs-observed

器件型号:LMX2595

在 LMX2595评估板+TICS Pro 的输出端看到杂散

FREF = 100 MHz (来自 Sig Gen 或 Abricon AOCJY7TQ)

Fout = 6GHz

CP = 3mA

集成相位噪声约为-49dBc。 这接近我预期的结果吗?

此外、偶尔还会观察相位噪声频谱中的漂移杂散或噪声基座。 它们随后会随着时间的推移而以某种方式消失  

我是否在 TICS Pro 的 SEUP 中遗漏了一些内容? 使用 VCXO 时、杂散更加明显、其相位噪声比 sig 信号低得多。

e2e.ti.com/.../6180.HexRegisterValues.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  
    为了确保我理解这一点、您将 LMX2594-EVM 与两个源一起使用、一个信号发生器和一个超清 OCXO、并且 您会看到 OCXO 的杂散更加突出?  
    您是否尝试过直接查看源代码? 杂散是否来自来源?  
    对于 Σ-Δ 和 OCXO、是否在同一频率观察到杂散?  

    此致、  

    维森特