This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:如何启用 LMK04832脉冲参考频率模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1290808/lmk04832-how-to-enable-lmk04832-pulse-sysref-mode

器件型号:LMK04832

大家好、  

我是否可以知道如何启用 LMK04832一次性 sysref 模式? 谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    要启用 One_Shot、您所要做的就是将其设置为0x143[6]= 1、如下所示(见数据表第65页)。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到标题询问了脉冲 SYSREF 模式、但所问的问题是一次性 SYSREF 模式-这是两种不同的 情况、我想确保我们能够解答您在任一种情况下的问题:

    • 单次同步  是在 SYSREF 多路复用器的输出和 SYSREF 分配路径之间插入一次性脉冲电路的函数。  由于 SYNC 和 SYSREF 分布路径是共享的、因此 SYNC 比 SYSREF 更有用。 一次性 SYNC 将 SYSREF 分配路径从 电平敏感模式转换为 边沿敏感模式、在该模式下、逻辑高电平/低电平信号在 SYSREF 通道上产生逻辑高电平/低电平输出、  其中、SYSREF_MUX 上任何信号的上升沿将触发逻辑高电平脉冲、其值仅为复位所有分频器所需的时钟分配路径周期数。  不同之处在于、在 边沿敏感模式下、将 SYNC 信号保持在 逻辑高电平将无限期地复位分频器;在边沿敏感模式下、将 SYNC 信号保持 在逻辑高电平不会更改分频器在 SYNC 信号上升沿后处于复位状态的时间。 Andrea 在她的回答中描述了如何启用一次性同步模式。
    • SYSREF 脉冲发生器模式 是一种仅为每个 SYSREF 请求生成特定数量 SYSREF 脉冲的方法。  应将 SYSREF_PD (0x140[2])和 SYSREF_PLSR_PD (0x140[0])字段清零以启动 SYSREF 分频器和脉冲发生器电路。 可以使用适当数量的 SYSREF 脉冲对 SYSREF_PULSE_CNT (0x13E[2]:0])字段进行编程。 对于脉冲发生器模式、SYSREF_MUX 字段(0x139[1]:0])应设置为2。 触发 SYSREF 脉冲发生器取决于 SYNC_MODE (0x143[1]:0])字段的设置:
      • 如果 SYNC_MODE 设置为2、则 SYNC 引脚 信号(或 SYNC_PLL1_DLD 或 SYNC_PLL2_DLD 信号)会触发脉冲发生器电路。 SYNC 引脚上的每个上升沿都将触发 由 SYSREF_PULSE_CNT 编程的脉冲数。
      • 如果 SYNC_MODE 设置为3、则写入寄存器0x13E 会触发脉冲发生器、并在该寄存器写入期间生成由 SYSREF_PULSE_CNT 编程的脉冲数。 例如、如果 SYNC_MODE=3、0x13E == 0x03、并且您将0x01写入0x13E、则脉冲发生器将被触发两次。

    对于 SYSREF 脉冲发生器模式、脉冲 仅是 SYSREF 分频器的选通副本。 因此、相对于器件时钟的脉冲持续时间和相位校准将与连续 SYSREF 相同。 例如、如果 SYSREF 分频器被编程为产生1MHz 输出、则触发脉冲发生器将产生一个1MHz 周期且脉冲宽度为1/(2 * 1 MHz)的脉冲。 由于 脉冲发生器只是选通 SYSREF 分频器、因此 SYSREF 分频器需要与时钟同步以确保正确对齐。  数据表第8.3.4.1和8.3.5节提供了有关如何确保 SYSREF 分频器根据需要与器件时钟对齐的指导。