This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:上拉方法调查

Guru**** 2930290 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1290683/lmx2594evm-pullup-method-investigation

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我们正在将 LMX2594用于新项目、当我查看 LMX2594EVM 的数据表时、我对电源和50Ohm 上拉电阻之间的18nH 电感器很好奇。 18nH 电感器在这里的具体用途是什么? 有什么解释吗?

例如、在12GHz 需要1nH 电感器上拉的情况下、我是否应该让该电感器与我的1nH 上拉电感器串联?

感谢大家取得进步、

此致、

XL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL  
    请参阅器件数据表的第60页。  

    如果您的输出频率是12GHz、我很有信心您在0201中会需要一个非常小的电感器。  
    您必须检查电容参数并检查电感器的 SFR (自谐振频率)、以确保其接近您的目标输出频率。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    感谢您的答复、但这不能回答我的问题... 我将尝试一个小型封装电感器、其 SRF 肯定足够高。

    但我仍然不知道 EVM 上为什么有一个与50Ohm 上拉电阻器串联的低 Q18nH 电感器(L1、L2)... 它是否结合0.01uF 旁路电容器(C6、C11)用作电源滤波器以产生噪声? 还是仅仅使用射频扼流圈? 例如、我是否应该将该电感器用于电感器上拉方法、保持1nH?

    谢谢。

    Br、

    XL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL

    L1不是原理图中的上拉电阻器、上拉电阻器是50Ω 电阻器。 L1用作射频扼流圈。