This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC16214 EVM

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCI6214, CDCI6214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1287965/cdc16214-evm

主题中讨论的其他器件:CDCI6214、CDCE6214 CDCI6214EVM

我同时使用 CDC16214 EVM 与 TI CS Pro 软件工具。  当我启动该软件时、会显示 Connection Mode:Disconnected。  我尝试过各种 USB 电缆、但仍然不走运。  我认为电路板可能有缺陷。  您可以帮助我解决此问题或给我发送一个新的评估板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您是否在使用 CDC I 6214EVM? 这适用于新项目吗? 对于新项目、我们建议使用 CDCE6214而不是 CDCI6214。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我们正在将 CDCI6214置于"不推荐用于新设计"(NRND)中、因此请求切换到 CDCE6214。

    如果您可以向我提供发货信息、我们可以准备一个 CDCE6214EVM 来替代 CDCI6214EVM。

    谢谢。

    卡德姆