This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:启动时间

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1291558/cdcs502-start-up-time

器件型号:CDCS502

大家好、

客户希望知道两种情况下的启动时间。

情况1:PIN2和3以及4是相同的电源。

CASE2:PIN2和3相同,4是不同的电源。

具体来说、他们的要求是填写该表。

情况1          

情况2

PIN7首次启动

情况2

PIN2、3首先开始

启动时间(最小值)
启动时间(典型值)
启动时间(最大值)

您有任何信息吗?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转至、

    我不认为这是我们在此主题中拥有的信息: e2e.ti.com/.../3565222

      上一主题中的客户之前测量过此值为100us。

    让我看看我是否可以为此电路板申请评估模块-如果可以、我可以在指定的工作温度下收集一个电路板的这些测量值。

    谢谢。

    卡德姆