This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594时钟输入

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1290299/lmx2594-lmx2594-clock-input

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2820

大家好!

 

我在设计中使用以下时钟方案。

 

由于 LMX2594接受 CLKIN 电压(2VPP)在 TCXO 输出端提供衰减器、以匹配 LMX2594 CLK 输入的电压电平

在时钟输出端保持50欧姆的布线长度阻抗后、衰减器是否会影响相位噪声?

 下面是时钟方案和 TCXO 器件型号。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harika、

    此衰减器可能会影响 CMOS 时钟的转换速率、因此、PLL 噪声可能会稍高一些。 在10MHz、我认为这个效应应该很小、也许当时钟频率为40MHz 时、这个效应相对明显。  

    建议使用0201元件来构建衰减器、这应该能够最大程度地减小寄生电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我们是否可以通过为 LMX2594提供更高的基准频率输入来降低 LMX2594的相位噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harika、

    输入时钟明显更好。 首先、较高频率下的压摆率较高。 其次、您可以有更高的 FPD 和更高的输入时钟频率、因此、N 分频器更小、PLL 带内 噪声可能更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    LMX2594的最小压摆率要求是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harika、

    LMX2820数据表具有压摆率与相位噪声降级的图、我们应该在 LMX2594中看到类似的特性。