This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:是否可能在 RFoutA 和 RFoutB 端口上提供相同的20GHz 信号?

Guru**** 2765875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1292811/lmx2595-identical-20ghz-signal-at-rfouta-and-rfoutb-port-possible

器件型号:LMX2595

您好

我们需要使用 LMX2595生成20GHz 信号、以馈送到两个毫米波 IC 上的 LO 端口。
是否可以将端口 A 用于一个毫米波 IC 的 LO 输入、将端口 B 用于另一个 IC、但仍具有相同的相位和相同的传播延迟以及匹配的 PCB 布线长度?
最大预期延迟是多少?

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/48/pastedimage1700061284988v1.png

或者、我们需要将例如 RFoutA 分成两个信号布线。

提前感谢
此致
艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  
    可以进行相位调整、以校正输出和/或迹线不匹配导致的任何偏差。  

    此致、  

    维森特