This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:在欧洲维修 EVM'

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1292178/lmx2492evm-repair-in-europe-of-evm-s

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2492

尊敬的 E2E 支持:

我位于荷兰、想知道是否有 TI 服务中心来维修损坏的 LMX2492evm。

我有两个损坏的 LMX2492evm,一个是由功率峰值(PLL 不起作用)引起的,另一个是最近,原因未知。

但似乎 VCO 掉电了。

我已经订购了两个新的单位,但可能损坏的一个可以修复。

谢谢、此致  

贝尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、  
    我们可以向您发送两个免费样片以修复您的 EVM。 这里假设只有 LMX IC 损坏、电路板上的其他元件不存在。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的文森特·弗洛雷斯,

    这是一个非常好的报价、提供两个 LMX2492芯片、一个板肯定有一个坏的 LMX 芯片。

    是的、这将有助于维修至少一个 EVM 板。

    您是否需要地址信息以获取详细发货信息。

    此致

    贝尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BERT、  
    是的。  

    此致、  

    维森特