This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:CLKIN 输入交流端接(从 LVDS 转换为 LP-HCSL)

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1291871/cdcdb800-clkin-input-ac-termination-translation-from-lvds-to-lp-hcsl

器件型号:CDCDB800

您好、E2E 专家。

我们有一个应用场景、即 LVDS 到 LP-HCSL、对于 CDCDB800的 CLKIN、 plz 帮助检查以下问题:

1.作为 CDCDB800的 LVDS 输入、输入是否需要额外的100 Ω 终端?Ω

2.对于交流端接,建议使用什么交流耦合电容?

3.我们是否需要将直流偏置用于 CDCDB800 输入?

4.我们是否可以 通过直流耦合直接从 LVDS 连接到 CDCDB800输入?

提前感谢。

扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    请在下面查看我的回答:

    1.具体取决于您的 LVDS 驱动器、但如果它没有内部端接、则您需要 在外部使用100欧姆端接  

    2. 0.1uF 电容器是交流耦合的常见选择  

    3. CDCDB800的输入端无需直流偏置

    4.是的、只要您处于如下所示的输入电压摆幅要求范围内、交流或直流耦合便可行

      

    另一个需要注意的问题是、您可能需要 在 LVDS 驱动器的输出端添加串联电阻(10-30欧姆)、以帮助减少过冲和振铃。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Connor。 非常感谢您的快速响应。