This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:时钟发生器

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK5B12204, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1292117/lmk5b12204-clock-generator

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件:LMK05318、、 LMK05318B

大家好、

我们已使用 TI 的器件搜索工具来采购器件。

您能帮助我确认以下问题吗? 谢谢你。

是否可以使用 LMK5B12204替换 LMK05318? 我想使用两个 LMK5B12204。 有什么注意事项吗?

LMK5B12204是否可以与25MHz 晶体一同使用? 是否有任何具体要求?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们建议使用 LMK05318、 B 而不是非 B。 B 版本是最新器件、支持低频输入以及 APLL1和 APLL2的可编程分母。

    • LMK05318B 和 LMK5B12204属于同一系列;唯一的差异是输出数量(分别为8或4)。
    • 是的、您可以用 LMK5B12204替换 LMK05318B。
    • 仅当 DPLL 被禁用时、25 MHz 晶体振荡器才能应用于 XO 输入。 这意味着唯一可用的输入是25 MHz 和 PRIREF/SECREF 输入未使用。

    此致、

    珍妮弗