您好,
我用 LMK05318B 制作电路板、但 遇到了一些问题。
芯片被配置 为仅 APLL 模式(无 DPLL)、APLL1/APLL2级联模式。
一个常见的 CMOS 晶体振荡器被用作 XO。 频率为50 MHz。
前四个输出是带40 MHz 的 LVDS、其他四个输出是带16 MHz 的 CMOS。 所有8个输出均由 APLL2 P1生成。
每次接通电路板电源后, FPGA 将配置 LMK05318B 的寄存器,然后发布。 我检查了每个配置的寄存器、读回值与我的设定值相同。
但我们注意到在每次配置(设定值相同)后、芯片只是偶尔产生输出。 八条通道是一样的,它们的问题是相互独立的。
此问题的原因可能是什么? 谢谢。
此致、
赵