This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE813-Q1:时钟输入的建议抖动规格

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1288644/cdce813-q1-recommended-jitter-specification-for-clock-input

器件型号:CDCE813-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK5B12204CDCE913

数据表 P8中介绍了时序要求的推荐规格、但未描述抖动规格。

是否有必要的抖动输入规格?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    通常、为了获得更佳的 PLL 性能、一个低抖动基准时钟是理想选择。 输入时钟的相位噪声(以及进而产生的 RMS 抖动)越高、能够通过 PLL 传递到输出时钟的基准噪声就越多。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem 您好!

    是否有仿真器工具可查看 CDCE813的输出时钟特性、如 TICS Pro?

    这次我们的工作条件是输入时钟24.576MHz 具有来自数字 PLL 输出的4ns 抖动、然后我们期望 CDCE813具有消除抖动的功能来获得干净的24.576MHz 输出。 CDCE813输出时钟抖动的最佳仿真结果是什么?

    在此条件下运行 Webench、结果随附。 LMK5B12204是成本最低的解决方案、并获得125fsrms 的输出抖动。 但它仍然有一点贵、且性能非常好。

     

    此致、

    望月市


    e2e.ti.com/.../cta_2D00_export_5F00_2023_2D00_11_2D00_6_5F00_23_3B00_42_3B00_14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    moki,

    CDCE913列出的抖动规格为50个周期到50个周期、使用这一选项可能是最佳选择。

    还有一个评估模块可供订购、它可用于确定抖动性能。 此器件没有可用的仿真器。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    这是客户提出的另一个问题。

    在抖动清除器用例中、Vcnt 引脚4:"VCXO 控制电压"建议在不使用时保持开路或上拉。

    这是否意味着当输入外部主时钟时、即使外部噪声电压注入到 Vcnt 引脚、也没有副作用?

    基本而言、Vcnt 引脚电压连接至可变电容器、没有任何其他连接至 PLL 功能。 这是正确的理解吗?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    moki,

    正确。 除非特别选择了 VCXO 输入选项、否则 VCXO 控制电压引脚 VCNT 不起作用。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的提示回复。

    现在我们客户的问题已经结束、非常感谢您的帮助。

    此致、

    望月市