This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801BEVAL:LMK01801BEVAL GUI 问题

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1290744/lmk01801beval-lmk01801beval-gui-questions

器件型号:LMK01801BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK01801

您好!

 

我有几个关于 TICS Pro LMK01801 GUI 的问题、

 

我们尝试使用 SPI 模式、如下所示的设置

  1. 我们已将参考信号生成器连接到 CLKin0*
  2. 我们保留了设置图中所示的跳线设置、并移除了 EN_PIN_CTRL 跳线
  3. 我们按照 SPI 模式连接的评估指南(随电子邮件附)中提到的所有步骤进行操作
  4. 在 GUI 上、我们已设置参考频率并更改了时钟分频器 nos、但无法在示波器上看到频率响应的变化、我们检查了 clk out (启用 LVPECL 时、为1)时钟输出0、2、4、6、8、 10. 13但当我们更改时钟分频器数时、观察到频率没有变化。正如在示波器中观察到的、在1600MHz 上它是完好无损的

 

我仔细阅读了本手册、以检查是否缺少任何其他设置、但未找到任何设置可能是请告诉我需要执行哪些其他操作才能在 SPI 模式下将其启用、谢谢

 

 

 

 

此致!
尼迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhi、

    我将在星期二在我们的实验室中进行设置、以验证您的程序。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhi、

    过程看起来是正确的。  在实验室中对其进行测试后、似乎还有一个额外的步骤是取消选中 SYNC0_POL_INV、这样便可以看到输出并且分频器可以正常工作。  对于给您带来的不便、我深表歉意、请告诉我这是否能解决您的问题。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhi、

    这是否解决了您的问题?

    将会