This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:可使用 GPS (1ppm)作为参考时钟的 PLL 器件

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1294147/lmx2592-pll-device-that-can-use-gps-1ppm-as-a-reference-clock

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件:LMK05318B

您好!

我的客户正在寻找符合以下条件的 PLL 器件。

  -参考时钟: TCXO 10MHz 或 GPS(1ppm)

  -输出时钟: 6.3~6.9GHz

他们更喜欢允许选择 TCXO 10MHz 和 GPS (1ppm)作为参考时钟的产品。 但是,如果没有这种产品,请介绍一种可以使用 GPS 作为参考时钟的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  
    我们没有单个 IC 解决方案 能够做到这一点...  
    唯一的权变措施是采用 LMK05318B 等 DPLL 器件、该器件可以采用1PPS 输入*(或10 MHz TCXO 输入)、然后使该器件的输出驱动射频 合成器以生成 HF 输出。  

    此致、  

    维森特