This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:如果希望输出始终与 PRIREF 同步、我应该选择哪种模式、自由运行模式或保持模式

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1293352/lmk05318b-if-want-the-output-synchronized-with-priref-all-the-time-which-mode-should-i-chosen-free-run-or-holdover

器件型号:LMK05318B

这是我的配置文件。

e2e.ti.com/.../XO-_3D00_24.000-MHz_2C00_-REF_3D00_8KHz_2C00_CH7-_3D00_-24.576-MHz.tcs

此配置目前遇到两个问题:

  1. LMK05318B 寄存器运行后、PRIREF 时钟输入可用。
  2. PRIREF 时钟输入可能会因 gPTP 而被中断和恢复。

尽管 output7会生成24.576MHz 信号、但在示波器上观察到 PRIREF 和 output7未进行相位同步。

是否有办法可以自动将 output7与 PRIREF 同步而不重新启动 LMK05318B? 目前发现、在 PRIREF 正常运行时、重新启动 LMK05318B 后、可以同步这两个频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我希望8kHz 信号恢复后、输出将与 PRIREF 时钟同步。

    1. 是否可以尝试发出软复位 R12[7]?
    2. 当8kHz 恢复时、PRIREVAL_STAT 是否有效、R411[2]= 1?
    3. 请发布输入和输出的示波器屏幕截图。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer

      如何 进行无中断切换、它是自动启用还是手动启用。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我禁用 PRIREF 早期时钟检测 和 PRIREF 时钟丢失检测、似乎有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以在 TICS Pro -设置 DPLL -切换:无中断切换中进行配置