This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:抖动和时钟配置

Guru**** 2928340 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5474, LMK04832-SEP, CDCLVP111, LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1292393/lmx2694-ep-jitter-and-clock-configuration

器件型号:LMX2694-LMX2694 EP
主题中讨论的其他器件:CDCLVP111、ADS5474、 LMK04368-LMK04832-SP EP、LMK04832-SEP

您好!

LMX2694和 CDCLVP111将用于4 ADC 的时钟。

LMX2694应提供54fs RMS 抖动和 CDCLVP111缓冲器的附加抖动、该抖动通常约为40fs、但最高可达800fs。

1) 1)这是否意味着 ADC 输入端的时钟信号抖动高达850fs?

2) 2)此时钟配置是否合适?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    总抖动= sqrt (J12 + J22 + J32 +…… + Jn2)。

    在这种情况下、总抖动将为801.8fs。  

    频率是多少? CDCLVP111最高只能支持3.5GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回复!

    我们希望对 四个 ADS5474进行计时的频率是400MHz。
     如果输入频率大约为100MHz 的话、抖动801.8fs 会导致 ADS5474的性能显著降级吗?
    此数据表显示了高达 200fs 的抖动测量值。


    第二个问题是、该配置在抖动以及输出到输出偏斜方面是否合适、 CDCLVP111的输出到输出偏斜为15ps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您必须与 ADC 人员核实抖动要求。  

    您是否需要航空级? 如果不是、您可以考虑将 LMK04368-LMK0 EP 用作扇出缓冲器。 这是一个新器件、具有更好的附加抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们需要在原型设计阶段之后使用航天级器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    实际上、对于航天级缓冲器、我们没有太多选择、CDCLV111-SP 是我们仅有的一个选择。

    如果您需要更好的性能、我们可提供 LMK04832-SP 和 LMK04832-SEP、它们在功能上与 EP 相同 、并且能够支持航天应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我明白了。 谢谢你。