This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2486:LMX2486锁定时间

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1294947/lmx2486-lmx2486-lock-time

器件型号:LMX2486

您好、TI 团队,

外部设计10kHz 无源环路时、锁定需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 开关、

    锁定时间大致等于4/环路带宽、但这只是理论值、实际行为可能会因 FPD 和环路带宽之比而异。  

    您可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 进行滤波器设计并对锁定时间和相位噪声进行仿真。