This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000测试仍然失败

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1294764/bq32000-bq32000-test-still-fail

器件型号:BQ32000

您好、支持团队

如果我们无法满足客户的 RTC 精度标准、我们应该怎么做?

根据晶体供应商的建议、我们已经去除了32.768kHz 晶振的电容器。

但结果仍然是失败的。 我们是否应要求客户更改校准设置?

随附晶体测试报告如下:

原理图:

测试报告: 拆除 C1097和 C1098的电容器

晶体规格:

测试结果:

△F (ppm)=板载输出频率(ppm)相对于晶振单位 FL (ppm)的偏差

使用二极管 PT7C4339WEX:IS 通过

如何微调才能通过。

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯