This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LPEVM:请介绍应用报告 SNAA336A 中的图3-4完全辅助工作流程

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1294836/lmx2572lpevm-please-tell-me-about-figure-3-4-full-assisted-workflow-in-application-report-snaa336a

器件型号:LMX2572LPEVM

你好。
如果没有重新引导,创建的查找表是否不需要更新?
顺便说一下、考虑中的应用可能会连续运行数天而不重新启动、户外随着温度的波动而运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeshi-San:

    VCO 校准后、即使温度发生变化、也无需重新校准器件、器件将保持锁定状态。

    完全辅助也是如此、因为 LUT 是通过 VCO 校准获得的。

    使用完全辅助时的一个关键点是、必须  为板上的每个单独器件创建 LUT。 不要对所有器件使用相同的 LUT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。
    我很理解。