This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:输出阻抗问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1295020/lmk61e2-output-impedance-question

器件型号:LMK61E2

您好

我正在使用 LVDS 时钟 lmk61e2-siat
LVDS clk (circuit1)信号通过柔性电缆发送到电路2 (电路2具有100欧姆电阻器)。

在连接柔性和第二个电路之前、我进行了阻抗检查、以确保没有短路。

CLK-P 与 GND 之间的电阻读取为45K 欧姆
clk-N 和 GND 之间的电阻读取值为50欧姆 (我预计、该值不正确、并且/或者 clk 可能工作不正常)

您是否知道从输出 CLK-P 和 CLK-N 到 GND 的阻抗 应是可接受的?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!  

    您是自行测量 LMK61E2的输出阻抗、还是将其焊接在电路板上? 如果它已经在板上、您能否共享原理图?

    另外、在进行这些测量时、部件是打开还是关闭?  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康纳

    根本没有电源。
    它仅是使用万用表进行的阻抗测试。

    CLK-LVDS 连接至连接器



    此致
    斯蒂芬内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!  

    感谢您提供原理图。 在实验室中的某个单元断电时、我对其进行了快速检查、我测量了 OUTP 和 OUTN 的250K 欧姆至 GND。 您是否可以尝试仅为第一个电路板加电并 测量 LMK61E2的输出? 查看 OUTP 和 OUTN 的波形是调试任何可能问题的好方法。 输出端的50 Ω 接地电阻连接不应损坏器件、但理想情况下、您可以为电源设置电流限制以防万一。  

    此致、  

    康纳