This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:关于 LMX2820校准

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1295092/lmx2820-about-the-calibration-of-lmx2820

器件型号:LMX2820
我有关于 LMX2820
校准的问题:校准完成后是否需要关闭校准使能、即 FCAL_EN = 1、然后 FCAL_EN = 0。 
如有必要、需要多少时间间隔才能将其视为无辅助校准类型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    如果未使用完全辅助或即时校准、则应始终保持 FCAL_EN = 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果此时输出频率发生变化、是否需要重新启用 FCAL_EN = 1 
    由于 FCAL_EN = 1始终保持不变。 

    谢谢!