This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616EVM:LMK04616EVM 和 CDCLVP1216EVM。 在 LVPEVL 数据表中所述的用于放置端接要求的评估板上没有封装可用性。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04616, CDCLVP1216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296088/lmk04616evm-lmk04616evm-and-cdclvp1216evm-no-footprint-availability-on-evaluation-boards-for-placements-of-termination-requirements-mentioned-in-datasheets-for-lvpevl

器件型号:LMK04616EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04616CDCLVP1216EVM

您好

请查看随附的图/快照、 我要将 LMK04616板的输出时钟作为 CDCLVP1216EVM 的源连接至 CDCLVP1216EVM。 但 LMK04616数据表指出、HSDS 8mA 输出需要在接收器侧使用终端。 在这种情况下(CDCLVP1216EVM)、它没有电路板上的可用封装尺寸来填充这些终端。 请参阅这两款器件的数据表中随附的图像。

LMK04616数据表第34页(图30)

 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk04616.pdf?ts = 1700670167231&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMK04616

CDCLVP1216EVM 用户指南第4页

https://www.ti.com/lit/ug/scau029/scau029.pdf?ts = 1700814098952&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FCDCLVP1216EVM

我想利用它构建一个没有串扰、反射或 EMI 的时钟树、因此我认为在器件之间需要具有正确的端接连接。

案例参考:CS2095431: 集成 LMK04616和 CDCELVP1216评估板

期待您的答复

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhammad

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCLVP1216EVM 上的接收器终端由 IN0上的 R154、R155和 C135以及 IN1上的 R152、R153和 C136组成。

    这正是 LMK04616数据表图29中建议的端接、特别推荐用于 HSDS 到 LVPECL 接收器。 在组装这些元件的情况下、将 HSDS 8mA 信号从 LMK04616交流耦合到 CDCLVP1216EVM、这样您将满足接收器端接要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek Payne:

    感谢您指出这一点、我想知道这是否是图30中提到的那一个。 是的、您是对的