This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:1 PPS 同步应用或 LMK5C33216 - LMK5B33216

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216, LMK05028EVM, LMK5C33216, LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1295977/lmk05028evm-lmk05028-in-1-pps-synchronizing-aplications-or-lmk5c33216---lmk5b33216

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件: LMK5C33216、LMK5B33216 LMK05028

您好、专家:  

我购买的 LMK05028EVM 板旨在开发一种传感器采集系统、该系统能够使用 GPS 1 PPS 信号在各种位置同步测量。 一般而言、理念是使用1 PPS 信号作为参考、并在上升沿生成两个同步信号:1 PPS 之一和1 024 MHz 另一个。

然而、在查阅论坛(https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111117/lmk05028-ref0-validation-always-fail)后 、我发现由于与1 PPS 信号匹配存在问题、所以不推荐使用 LMK05028芯片、此外、这个特性将从技术规格中被删除。 建议考虑将 LMK5C33216和 LMK5B33216芯片用于此类应用。

问题来了:是否可以使用 LMK05028芯片实现这个特定的应用、或者考虑购买另一个使用推荐芯片的开发板是更合适的、例如 LMK5C33216、LMK5B33216、或另一个适合具体应用的开发板?

谢谢

哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我们不建议将 LMK05028用于1PPS 输入。 应改用 LMK5B33216 (用于以太网时钟)或 LMK5C33216 (用于无线应用)。

    此致、

    珍妮弗