This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:LMX2572EVM

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1297029/lmx2572evm-lmx2572evm

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2572

您好!

使用 LMX2572EVM 评估板时、AM LMX2572分数 N PLL 和 VCO 有一些问题。 我使用 TICS Pro 软件进行编程、但发现器件无法锁定。 VCO 似乎卡在其范围的高端、并且不会调低。 我已断开反馈环路并尝试直接注入到 VTUNE 引脚、但这不会改变 VCO 频率。 是否有可能恢复 VCO 的正确行为、或者这是否显示出无法固定的损坏? 此板以前工作过、芯片中的其他功能、例如 SPI 通信和分频器仍在工作、但 VCO 似乎卡住。

任何关于取消固定 VCO 的建议都很好。

阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    向 VCO 注入外部 Vtune 不是一种好方法、实际上可能会损害 VCO。

    您能否更详细地描述您对其进行了哪些编程 和配置?