This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:如何使用122.88MHz REF 获得清晰的输出

Guru**** 2767515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296532/lmx2820evm-how-to-get-clear-output-with-122-88mhz-ref

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2820

尊敬的先生或女士:

我正在评估 LMX2820 EVM。

当我通过以下公式使用 EVM 时、输出信号被清零。
输出;6GHz
基准时钟;100MHz
PFD;200MHz

但是、当我将 EVM 用于以下条件时、输出信号会变得很差。 本底噪声变得更高。
输出;6GHz
基准时钟;122.88MHz
PFD;245.76MHz

   

您能告诉我要更改什么以获得具有122.88MHz REF 的清除信号吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikuma:

    看起来您的数学运算不正确、N 分频器值不正确。

    此外、我们很少使用一阶 MASH、请使用二阶或三阶 MASH。