This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:无法检测 i2c 总线上的器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1289095/lmk05028-unable-to-detect-the-device-on-i2c-bus

器件型号:LMK05028

您好!

我已将 lmk05028连接到我的系统、但当我尝试使用 i2cdetect 命令检测到它时、我无法找到它。 器件树中未提到该器件、也没有驱动程序、但据我了解、我至少应该能够在 i2c 总线上检测到它。 是否遗漏了数据表中 检测器件所需的一些重要信息?  

注:1. 我的系统上没有其他器件在该地址上具有相同的地址。  

2.我可以完美地检测系统上的其他设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    TICSPRO 中是否使用 I2C 检测命令? 您能否分享一下器件原理图?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    不、它不是 TICSPRO。 我正在我的系统上运行 Ubuntu。 我没有对器件原理图的完全访问权限、但我拥有 i2c 方框图、其中显示了芯片连接到 i2c_5、地址设置为0x60。 如果您想了解其他信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhruv,

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    1. 您是否已经对 EEPROM 进行了编程?
    2. 如果不是、请探测输出并尽可能发送示波器屏幕截图。 我想确认器件已正确通电、并且我们将获得一些输出。 数据表中列出了默认配置。

    此致、

    珍妮弗