This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:寄存器 R13 (INT_LIVE0)、R14 (INT_LIVE1)和 R15 (INT_LIVE2)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1293421/lmk05028-register-r13-int_live0-r14-int_live1-and-r15-int_live2

器件型号:LMK05028

我正在尝试获取 PLL 锁定状态。 我发现这三个寄存器具有一些位来指示是否失锁。 这些是获取状态的正确寄存器还是一些其他寄存器? 数据表对寄存器描述不多。  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhruv,

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    很抱歉耽误你的时间。 以下是有关建议使用的状态位的更多详细信息:

    • 如果 XO 频率超过数据表中列出的有效范围(10 MHz 至100 MHz)、则设置 LOS_FDET_XO 信号。 这是一种粗略频率检测器。
    • 如果 APLLx 调谐电压满足所需的阈值、则会设置 LOL_PLLx。 这是一种粗略频率检测器。 LOL_PLL1指示 APLLx 锁定状态。 当它为高电平时、APLLx 会被解锁。 当它为低电平时、APLLx 被锁定至 XO 输入。
    • LOPL_DPLL 指示 DPLL 锁相状态。 当它为高电平时、DPLL 相位被解锁。 当它为低电平时、DPLL 相位被锁定。
    • LOFL_DPLL 指示 DPLL 频率锁定状态。 当它为高电平时、DPLL 频率被解锁。 当它为低电平时、DPLL 频率被锁定。
    • HLDOVR 指示器件是否处于保持状态。 当它为高电平时、DPLL 被解锁并且器件处于保持状态。 当它为低电平时、DPLL 已退出保持并进入 DPLL 锁定状态。 在 HLDOVR、LOFL_DPLL 和 LOPL_DPLL 全部为低电平后、才会锁定 DPLL。
    • REFxVALSTAT 指示是否检测到/有效 REFx。 当该位为高电平时、REFx 有效并检测到。 当该信号为低电平时、REFx 无效或未检测到。

    这些位表示实时状态并且会自行清除。 其相应的中断(附有_INTR)是一个粘滞位、表示您必须清除该位。

    这有什么用吗?

    此致、

    珍妮弗