This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:最小频率(支持1PPS?)

Guru**** 2878980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1293433/cdcun1208lp-minimum-frequency-1pps-support

器件型号:CDCUN1208LP

我们想使用 CDCUN1208LP 来支持时钟分配和1PPS 时序基准分配。  数据表列出了0.008MHz、这是该器件的"真"最低工作频率还是支持1PPS 等较低频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不相信 CDCUN1208LP 支持1PPS、但我可以与我们的设计团队核实一下。 不过、我知道我们的 LMK1D、LMK1C 和 CDCLVC 系列缓冲器确实支持1PPS。 以下哪一项适合您的用例?  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor,

    谢谢、如果您不介意检查、我将不胜感激。  我非常熟悉这些家庭,并把他们放在背后的口袋以防万一。  CDCUN1208非常灵活、具有一个带有板载稳压器的评估板、这使得  该器件的评估板具有板载稳压器、该稳压器可简化测试不同场景的流程。  我期待着答案。  我正在寻找一款能够同时用于分配10MHz 和 PPS、具有不同输入强度和灵活输出强度的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉响应延迟、我向设计团队确认 CDCUN1208LP 确实支持 1PPS。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息! 谢谢!