This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:方法审核

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1293299/lmk04832-approach-review

器件型号:LMK04832

大家好、

我们计划使用两个  LMK04832 IC 实现两个系统之间的同步。  

独立参考时钟输入被馈送到任一时钟输入。
2.由 FPGA 产生1Hz 的公共同步脉冲,并将其馈送到 LMK IC 的 SYNC 引脚。

I/P 时钟:155.52Mhz、O/P 时钟:13.824MHz (与同步脉冲同步)。

 
e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_config1.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图:
    e2e.ti.com/.../LMK-DSN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:  

    感谢您提出问题、我目前正在查看您的原理图和.TCS 配置文件。 我应该能够在明天的某个时候提供反馈。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Connor、

    我还有几个问题、  
    1. SYNC 可以接受的最小脉冲是多少? (最小值、频率、脉冲宽度)
    2.当我希望在第一次同步后重新同步时。 我的 LMK 时钟会复位吗?
    3.如果我想与 clkin0同步,我需要在配置文件中做什么更改? (单 PLL 模式)
    4.我不使用 JESD、 是否需要 SYSREF 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:  

    很抱歉耽误了时间、我查看了原理图和.tcs 文件、唯一发现的潜在问题是对 部分输出禁用了同步、我不确定这是否有意为之。

    对于您的其他问题:

    1.数据表中没有相关的官方规范、但同步脉冲宽度应至少为15个 分配路径时钟周期(配置约为6ns)

    2.是的, 任何清除 SYNC_DISX 位的输出都将在同步脉冲期间复位  

     需要使用 CLKin1作为155.52 MHz 输入、将 CLKin1_DEMUX 设置为2以选择 PLL1、并设置 CLKin0_DEMUX = 0  

    4.不需要、如果未使用 JESD、大多数用例均无需使用 SYSREF  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  
    我将检查并更新.TCS 文件。

    由于我们有多个器件与主系统连接、我们希望使用 SYNC 引脚经常同步 LMK0832 (从器件)、我们可以在不影响器件时钟输出的情况下实现这一点吗?

    SYNC_DISX 位已清除>>执行清除意味着设置为活动(已勾选)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    请考虑更新的.TCS 和原理图文件供审阅。

    更改:
    我们将 XO 移动到 OSCin 引脚。 启用来自 clkout6的内部反馈并具有0个级联延迟。  


    e2e.ti.com/.../lmk-2.pdf

    e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_config2.tcs


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:  

    每次切换 SYNC 引脚时、启用 SYNC 的任何输出都将复位并在 SYNC 脉冲期间被拉至低电平。 查看数据表中的图7、 如果存在有效 SYNC 脉冲且 SYNC_DISX = 0 (SYNC 已启用)、则输出分频器电路将复位。 这对于确保所有同步的输出同时具有上升沿非常必要。

    为了澄清我之前的回复、这意味着如果您希望同步输出、则应取消选中 SYNC_DISX (SYNC DISABLE)框。 如果这些框被选中、那么针对这些输出的 SYNC 功能将被禁用。  

    有关新配置文件的一些注释:

    1.由于使用的是奇数时钟分频器值、因此所有输出应启用"DCC 和 HS"框。 这将确保输出上的占空比接近50%。  

    2.在"PLL1和2"页面上、如果您想使用 XO 作为 PLL2的基准、则 PLL2 RCLK MUX 应设置为 OSCin  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    更新了.TCS 文件、更新了您的注释。 请检查一次。
    e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_config3.tcs

    Connor、只是为了再次确认我们是否使用同步脉冲进行同步、我们会有一个时钟中断、这是不可避免的。  

    那么、我们有没有其他解决方案来实现同步而不分时钟输出呢?

    我在新主题上分享了另一种方法、以避免在这里产生混淆。 如果我们可以使用它、请要求您完成一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    另请建议:  


    我们是否可以将时钟输出同步到同步脉冲的上升沿/下降沿?

    如果我们有两个单独的 LMK 系统使用它们的本机振荡器运行。 现在、如果我们想同步两个系统。 我们是否可以向两个系统发送一个公共同步脉冲、以便它们相互同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arijeet,

    团队目前正在感恩节假期外出。 如有任何进一步的问题、请于周一(太平洋标准时间)之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arijeet:

    我查看了最新的配置、但找不到任何其他问题。

     主要讨论移到此处、我将继续并关闭该主题: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1294511/lmk04832-multi-system-sync-approach-review 

    此致、  

    康纳