This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:lmk04906的设置值为输出135M

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1295160/lmk04906-setting-value-of-lmk04906-to-output-135m

器件型号:LMK04906

大家好、  

我使用的是 TB_FMCH_DP3板、而 lmk04906在 TB_FMCH_DP3上进行了分流。  

我想生成135M 时钟(从 clkout0端口)、以便在 Xilinx VCU118板上从 lmk04906到 Gty (千兆位收发器)提供参考时钟。

和来自 clkout0的 TB_FHCM_DP3硬件文档指南寄存器设置值135M 时钟、如下所示  


R 0 (0x00000012)- 0x00000240 (0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010_0100_0000)
R 1 (0x00000012)- 0x00000241 (0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010_0100_0001)
R 2 (0x00000012)- 0x00000242 (0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010_0100_0010)
R 3 (0x04000001)- 0x80000023 (1000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010_0011)
R 4 (0x04000000)- 0x80000004 (1000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0100)
R 5 (0x04000000)- 0x80000005 (1000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0101)
R 6 (0x00888000)- 0x11100006 (0001_0001_0001_0000_0000_0000_0000_0000_0110)
R 7 (0x00888000)- 0x11100007 (0001_0001_0000_0000_0000_0000_0000_0111)
R 8 (0x00888000)- 0x11100008 (0001_0001_0001_0000_0000_0000_0000_0000_1000)
R 9 (0x02aaaaaa)- 0x5555555549 (0101_0101_0101_0101_0101_0101_0101_0101_0101_0101_0101_0100_1001)
R10 (0x008a0200)- 0x1140400a (0001_0001_0100_0000_0100_0000_0000_1010)
R11 (0x002c0881)- 0x0581102b (0000_0101_1000_0001_0001_0000_0010_1011)
R12 (0x00d8600b)- 0x1b0c016c (0001_1011_0000_1100_0000_0001_0110_1100)
R13 (0x01d80003)- 0x3b00006d (0011_1011_0000_0000_0000_0000_0110_1101)
R14 (0x00918000)- 0x1230000e (0001_0010_0011_0000_0000_0000_0000_1110)
R15 (0x00000000)- 0x0000000f (0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_1111)
R16 (0x000aa820)- 0x01550410 (0000_0001_0101_0101_0101_0000_01001_0001_0000)
R24 (0x00000006)- 0x000000d8 (0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_1101_1000)
R25 (0x00080030)- 0x01000619 (0000_0001_0000_0000_0000_0000_0110_0001_1001)
R26 (0x007d4000)- 0x0fa8001a (0000_1111H_1010_1000_0000_0000_0001_1010)
R27 (0x00800002)- 0x1000005b (0001_0000_0000_0000_0000_0000_0000_0101_1011)
R28 (0x00008002)- 0x0010005c (0000_0000_0001_0000_0000_0000_0000_0101_1100)
R29 (0x0000002d)- 0x000005BD (0000_0000_0000_0000_0000_0000_0101_1011_1101)
R30 (0x0010002d)- 0x020005be (0000_0010_0000_0000_0000_0101_1011_1110)

但是 clkout0没有输出任何时钟。  

我分析了寄存器值、但没有发现特别的问题。

你能告诉我根本原因吗?

谢谢。  

杜汉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doohan、

    我必须确认我们在实验室中具有此电路板、但我可以检查您的配置。  我将在下周星期三之前回复您。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doohan、

    我对您的寄存器映射感到困惑。  例如、R0数据似乎应为 0x00000012。  R0 - 0x00000240的值来自哪里?   

    此致、

    将会