This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:低压电源的 LVPECL 直流耦合终端

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC09DJ1300, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296874/lmk04828-lvpecl-dc-coupling-termination-for-low-voltage-power-supply

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC09DJ1300、 LMK04832

您好!

目前我正在尝试将 LMK04828的 SYSREF+/-差分对连接到 ADC09DJ1300的 SYSREF+/-差分对。  
由于采用了 JESD204B 接口、我考虑使用 LVPECL 接口的直流耦合。 但我不确定如何在 LMK04828和 ADC09DJ1300的电源为1.8V 的条件下执行该操作。  
我可以找到 LVPECL 的直流耦合的一些参考、但他们的电源始终是3.3V 或2.5V、而他们的 Vtt (端接电压)为 Vdd - 2V。因此、如果我将此应用于我的设计、将是负电压。  

在电源为1.8V 且为直流耦合的条件下、是否可以应用 LVPECL 接口。   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota、  

    您可以在 LMK04828的 LVPECL 输出上使用120-240欧姆至 GND 的发射极电阻器、请参阅数据表的第10.4节:

    建议使用交流耦  合、但 LMK04832的输出不需要、ADC09DJ1300数据表还建议使用交流耦合 SYSREF。 我认为只有当您 使用 SYSREF 脉冲发生器时、才需要直流耦合。 在这种情况下、只需验证您的系统是否满足 ADC09DJ1300的共模要求。  

    此致、  

    康纳