This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:输入信号

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1298230/lmk04832-input-signal

器件型号:LMK04832

您好!

LMK04832是否支持将方波和正弦波同时用于时钟输入?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04832为其输入同时支持方波和正弦波时钟源。

    对于正弦波源、您必须注意最小输入压摆率要求和最大输入幅度。 正弦波的压摆率为2π*f*Vpk。 为了在10MHz 下实现0.15V/ns 的最小输入压摆率要求、Vpk = 2.38V、意味着 Vpp = 4.76V、这大大超过了输入引脚的最大振幅(以及电源电压、从而导致 ESD 二极管激活)。 在较低频率下需要削波正弦波、以满足最小输入压摆率要求。