This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:单卡中两个 LMX2594器件的接地方案

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296982/lmx2594-grounding-scheme-for-two-lmx2594-device-in-single-card

器件型号:LMX2594

您好!

螺旋 如果我们在单卡中使用两个这样的 LMX2594以及 TCXO 和 TPS7A4501M、以避免输出和干扰耦合、请提供有关 LMX2594接地方案的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您需要单独的屏蔽、而不是单独的接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个屏蔽意味着在不同的机械腔中? 如果无法提供单个型腔、以下哪一项是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、除了上述查询外、LMX2594数据表建议(第65页)如果未使用、RampClk、RampDir 和 SysRefReq 可以在 DAP 上接地。  

    问题:需要直接接地或使用1千欧寄存器。 ?

    我们也没有使用 Sync 引脚。 我们可以使用 DAP 将其接地吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大家好、除了上面提到的问题外、LMX2594数据表建议(页码65)  散热过孔与正常过孔不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2594的 VCO 接地与正常接地之间的区别是什么。  例如引脚36和引脚37。 (产品说明书的第7页)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用的引脚可以直接短接至地或通过一个小电阻器短接至地。

    数据表第75页有建议的焊盘图案。

    GND 引脚的名称说明了使用它的构建块、我们需要在外部将这些 GND 连接在一起。 我认为分离这些 GND 没有真正的好处。