This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:snau219b

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMK61PD0A2, LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1297404/lmx2595evm-snau219b

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595LMK61PD0A2LMX2485E

您好、先生!

我们计划使用两个 PLL 生成12.8GHz LO。

使用 SYN1生成100 MHz,使用 SNY2(LMX2595)(带有100MHz 参考)生成最终的12.8GHz LO。 有一个外部10MHz 或50MHz 用于外部基准。

我们正在尝试找到可以为 LMX2595提供100MHz 参考的 SYN1。

目标是使12.8GHz LO 与外部10MHz 同步。

 如果我们使用参考 Pro LMK61PD0A2生成100MHz 参考、我们是否不确定如何同步10MHz 参考?

  是否可以使用 LMX2595的同步引脚?

 

 

此致、

 

凯文·郑
射频工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是想让 Syn2与10MHz 参考同步吗?

    实现此目标有两种方法:

    1.使用10MHz 参考作为 Sync2的输入时钟。 相位噪声不会是最佳的、因为 FPD 处于最大20MHz。

    2.使用10MHz 基准作为 PLL+ VCXO (100MHz)的输入时钟,输出将是干净的100MHz 时钟。 将此时钟馈入 Sync2、Sync2将与10MHz 基准同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 同意。 第一个选项的相位噪声不会很好、因为 FPD 在大多数20MHz 下都是。

    我们更喜欢第二个选项,您推荐的 PLL+VCXO( 100MHz )吗?   除非 LMX2595同步 引脚具有某些功能、否则 LMK61PD0A2无法工作。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以使用 LMX2485E 作为 VCXO PLL。

    100MHz VCXO 是一种很常见的部件、市场上有许多选择。 您应该选择满足12.8GHz 时相位噪声要求的频率。

    LMK61是一款基于 PLL 的时钟发生器、内置晶体和 PLL/VCO、它不使用10MHz 时钟、因此无法同步10MHz 时钟。