This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:连续锯齿波斜坡

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296738/lmx2492evm-continuous-sawtooth-ramp

器件型号:LMX2492EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2492

大家好!

现在、我将测试 LMX2492 EVM。 我已下载并安装 当前版本的 TICS Pro

我遵循了 LMX2492EVM  用户指南中的所有说明。

然后、我尝试了第8页上提供的示例连续锯齿斜坡(9600至9700 MHz)。 但我在 RFout/2 (≅-65dbm)中始终获得一个弱信号(衰减器为20dBm)。

我在频谱分析仪上获得的信号已连接。 此外、还提供了其他配置的屏幕截图。

还有什么事情我忘了做吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kacem:

    Vtune 电压看起来正常、这是否是频谱分析仪问题?

    如果您不进行斜坡调节、您可以将其锁定到9600MHz 和9700MHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的 回应我锁定9600MHz 和9700MHz ,我得到了下面的结果:

    但是、当我切换到连续锯齿波斜坡时、我会在输入端得到相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kacem:

    即使未呈斜坡变化、测得的功率也非常小。 您能否再次检查频谱分析仪配置?

    如果您使用频谱分析仪捕获斜坡、则应使用 max。 滞后。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用20dB 衰减器时、我重新测试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但当斜坡上升时、信号仍然很弱、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kacem:

    我强烈认为这是频谱分析仪问题、可能是由于 RBW 设置不当、您的扫描时间也过长。  您是否具有可以 测量频率与时间的测试设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上、您是对的、我对扫描时间有疑问、以下是频谱分析仪的技术特性:  

     我使用另一个频谱分析仪重新测试、该分析仪在(9.6GHZ、9.7GHZ 和9.6至9.7GHZ)的情况下给出了-5dBm 的 RFOUT 虽然在相同的频率下、RFOUT/2输出为-9dBm、但由于功率输出稳定、看起来有所增强、但由于我将扫描时间限制为10ms、但斜坡持续时间为100us、因此仍然存在疑问。

    、使用 RFOUT 和 RFOUT/2中的此 EVM 时、必须达到的输出功率。 您能否给我发送一个  使用同一 EVM 的连续锯齿波斜坡的示例?否则、我将收到一个 Excel 表格、其中包含多个单一频率和斜坡的测量功率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kacem:

    看起来您没有使用标准频谱分析仪、如果规格中的 IF BW = RBW、则无法将其更改为更高的值并缩短扫描时间。  

    如 EVM 用户指南中的图6所示、4.8GHz (div/2)输出的输出功率为-3dBm。